This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:关于使用 LM4562的电压跟随器电路

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284050/lm4562-about-voltage-follower-circuit-using-lm4562

器件型号:LM4562

在电压跟随器电路的负反馈中插入电阻器是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    在缓冲器配置中工作时、由于反馈电阻被添加到反馈路径中、电路变得更加不稳定。 这种不稳定性的原因是放大器的反馈电阻器和输入电容之间的相互作用、这会在噪声增益曲线中产生零点。 这会导致相补角减小、因此电路更加不稳定。 根据应用 和预期的 电阻范围、放大器应该没有问题、例如20欧姆的 电阻器、但是、 随着该电阻的增加、您可以预计放大器会变得更加不稳定。    输入 节点处的寄生电容也会影响放大器的稳定性、增加反馈电阻后性能会得到增强、因此、尽可能减小寄生 电容始终是一个很好的设计目标、尤其是在使用高频放大器时。 但是、在 输出节点发生潜在的 ESD 冲击时、向反馈网络添加一个电阻器应该会为放大器的反相输入提供一定的 保护、因此、添加该电阻器会带来一定程度的保护。  只要不是一个会与您的输入电容相互作用的大电阻器、使用这个  电阻器应该不会对电路的响应产生太大影响、尽管出于 上述原因、电阻器越小越好。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的答复。 我明白了。