请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6120-Q1 您好!
我正在设计一个录音电路、用户要将普通 PC 麦克风(驻极体)连接到插孔。
通常、数据表中的 TI 应用手册提供了我需要的所有信息、但这次我找不到我需要的信息。
我是音频领域的新手、目前为止、我仅使用放大器、对麦克风和音频 ADC 几乎一无所知。
我知道的只是、它将是一个2引脚驻极体麦克风、需要连接到 PCM6120-Q1。
应如何将麦克风连接到 PCM6120-Q1?
如何将麦克风偏置连接到麦克风? 我是否需要去耦电容器? 我是否需要一个具有偏置的串联电阻器?
我非常感谢您的回答。