This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:TAS6424EQ1EVM 是否会对 TAS6424R-Q1进行编程?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424R-Q1, TAS6424EQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285841/tas6424r-q1-will-the-tas6424eq1evm-program-the-tas6424r-q1

器件型号:TAS6424R-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424EQ1EVM、TAS6424RQ1EVM

TAS6424EQ1EVM 是否会对 TAS6424R-Q1器件进行编程、以便在外部电路板上进行开发?

我没有看到  TAS6424R-Q1 EVM、想要同时购买 EVM 和一些芯片、很显然会购买 R 版芯片及其更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    可以。  对 TAS6424RQ1EVM 使用 TAS6424EQ1EVM GUI。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢