This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:?为何访问 PurePath 软件需要很长时间?

Guru**** 2889900 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, TLV320AIC3204EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285384/pcm3070-why-is-access-to-purepath-software-taking-so-long

器件型号:PCM3070
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204EVM-K

就像标题所说的那样。  您能否加快对此软件的访问?  我有 PCM3070 EVM 和 USB-MODEVM 接口、我想尝试发送和接收超声波(30至40kHz)。  没有这个软件、我做不了很多。

谢谢!

费利克斯·博尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我已经批准了您对 PurePath Studio 的访问、但这仅用于配置 miniDSP。

    可以使用控制软件更好地控制寄存器设置。 由于某种原因、它从产品页面中缺失、因此我已将其附加到下面:

    e2e.ti.com/.../PCM3070_2D00_K-CS.zip

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法安装 PCM3070-K CS.zip。 需要安装 LabVIEW 2010、但该版本不可用。  2023年如何在我为此项目购买的 Windows 11笔记本电脑上运行此操作?  我希望我可以在 Linux 上运行 Python 中的 GDE。  我缺少什么吗?  此 PCM3070是否已过时?  我想为超声波构建一个原型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    演示了如何使用 USB-MODEVM 电路板顶部的 PCM3070rhbevm rev a.  PurePath Sudio Home Audio GDE 将其识别为:

    MWIDTLV320AIC32-4EVM-K; GDE 仅使用框架 PCM30702x 1x 锁定。  

    然后我下载:

    TLV320AIC3204EVM-K -SLOC128

    这安装了 AIC3204_CS 并可能安装了正确的卸载 NI。  

    现在、上面包含的 PCM3070-K CS 已投入运行!  我在 Windoz 11家;  

    如果我只能避免 GDE 锁定...  请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您能为我做两件事情吗?

    1) 1)从 PC 上断开 EVM、并尝试在 GDE 中加载框架。

    2) 2)如果可能、请使用 Windows 10计算机。 对 PurePath Studio 的支持已停止、因此不能保证它能在 Windows 11上正常工作。

    我错过了这款 EVM、但我将在下周交付、因此我可以仔细检查一下、看看它是否能够正常使用。

    此致、
    J·麦克弗森