This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:寄存器增益

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286421/tlv320aic3104-register-gain

器件型号:TLV320AIC3104

您好、感谢您的多个回复、以便我能够了解此频道的设置。 我在设置以下路径时注意到了这一点。
R1 128
R7 128
R19 0
R15 0
R51 5
R37 2
R46 128
R51 13
设置寄存器路径后、我使用信号发生器输入245mVrms 信号、输出仅为85mVrms、理论上应等于输入和输出。 我想知道这是不是寄存器配置问题? 如果没有、我需要仔细查看我的硬件设置。
此外、D7对于页0寄存器7的功能是什么、我们为什么需要初始化该位?

谢谢!

坂市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该方框图仅用于功能评估。 实际上、由于放大器的驱动强度、通道中会出现一定的衰减。 您可以使用 PGA、输入衰减寄存器和输出增益来调整您希望看到的整体路径的增益。

    该寄存器控制 AGC 定时器、如图所示。 该寄存器包含在我们的 GUI 软件复位步骤中。 在您的用例中、不必执行此操作、因为您未使用 ADC。

    此致、
    J·麦克弗森