This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:需要推荐:适用于 LM48580和放大器的低厚度、具有成本效益的 DAC;压电式扬声器应用

Guru**** 2814255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285912/lm48580-recommendation-needed-low-profile-cost-effective-dac-for-lm48580-piezo-speaker-application

器件型号:LM48580
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100

您好、TI 团队:

我正在寻找与 LM48580兼容的经济高效型音频 DAC 来驱动压电式扬声器。 ( 压电规格:24Vpp、1.0uF±30%、1kHz、200mA。 由于设计限制、DAC 和所有相关元件的最大高度必须为 1毫米 。 鉴于该项目的大规模生产潜力, 具有成本效益 至关重要。 您可以推荐任何合适的音频 DAC 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    您可以考虑一些类似 TLV320DAC3100的 DAC、或同一系列 TLV320DAC 中的某些; 这些器件采用 QFN 封装。 在这种情况下、您应该使用单端耳机输出作为 LM48580的输入信号、或将 DAC 信号布线配置为使用 L 和 R 作为单声道差动信号。

    其他选项是 PCM 系列 DAC、但封装可能大于要求。

    您可以在此处查看所有选项: 音频 DAC | TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师