This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:我是否可以使用 MEMS 麦克风以外的其他信号为 ADC 供电?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286342/pcm1822-can-i-use-something-else-than-mems-mics-to-feed-the-adc

器件型号:PCM1822

该 ADC 是否专为差分 MEMS 麦克风信号而设计? 能否将近场麦克风信号与前置放大器结合使用来为此 ADC 馈电? 如果没有,风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raimundo:

    您的问题似乎已发布两次。 我们的团队将在另一个主题上回答您的问题、我将在最后结束该主题、以保持沟通清晰。

    谢谢!
    J·麦克弗森