This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:EVM 调试

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286015/tas5805m-evm-debugging

器件型号:TAS5805M

大家好、

请分享 如何设置4000Hz 交叉点、以便分别从左右声道输出高音/低音音频。 如何在 TAS5805EVM 上实现? 是否需要硬件电路调整? 如何设置软件

我们的高音扬声器(8W)和低音扬声器(10W)的输出功率不一致。 是否可以单独调节左声道和右声道的增益?

从我们当前的调试来看、PA 似乎只能输出高音或低音、增益设置无法区分它们。 请帮助确认、如果我们要执行此高音(8W)/低音(10W)模式、是否可以使用 TAS5805M 实现?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    您可以在每个通道中使用 EQ 以获得不同的增益。