This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100EVM-U:TLV320DAC3100EVM-U

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286453/tlv320dac3100evm-u-tlv320dac3100evm-u

器件型号:TLV320DAC3100EVM-U

我的 EVM 板停止工作。

Windows 设备管理器显示未知设备。
TAS1020器件不可用。

如何修复此状况?

如果 EEPROM 损坏、如何确定 TAS1020是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bruce。

    您是否可以尝试在为 EVM 上电之前短接 SDA 和 SCL 引脚、并检查 PC 是否将该板识别为 DFU 器件? 如果这起作用、您可以按照以下说明操作: (+)[FAQ] TLV320AIC:如何重新启动/使 USB 音频 EVM -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    否则、EVM 可能已损坏。 您应该检查所有电源、可能其中一个电源不再工作。

    最棒的餐厅
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了3.3V 和1.8V 电源。
    Windows 仍然看到未知设备。

    如果我更换 TAS1020、应该解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    它似乎 TAS1020可能会损坏,所以你可以尝试更换它, 虽然我不知道是否更换它会起作用. 如果可能、我建议改用新的 EVM。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师