This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:我可以使用模拟数字 MEMS 麦克风以外的其他器件吗?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286340/pcm1822-can-i-use-something-else-than-analog-digital-mems-microphones

器件型号:PCM1822

该 ADC 是否专为不同的 MEMS 麦克风信号而设计? 能否将近场麦克风信号与前置放大器结合使用来为此 ADC 馈电? 如果没有,风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将信号从前置放大器输出交流耦合到 ADC。1V rms 差分信号提供满量程数字数据