This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:放大器输出同步问题

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1, TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286500/tpa6304-q1-amp-output-synchronization-issues

器件型号:TPA6304-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3110D2-Q1

尊敬的 TI 专家:

客户使用 TPA6304-Q1和 TPA3110D2-Q1作为 D 类放大器来驱动不同功率的扬声器、并使用相同的模拟音频源输入(总共5通道)、但6304和3110D2以不同的频率运行、 3110D2不支持同步信号输入、这是否会导致输出声音不同步并导致听觉延迟? 如何消除此同步不同步问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰、您好!

    Unknown 说:
    但是6304和3110D2工作在不同的频率上

    您是指 PWM 频率吗? 该频率通常不会影响音频延迟或性能。

    [QUOTE USERID="497029" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286500/tpa6304-q1-amp-output-synchronization-issues 由于3110D2不支持同步信号输入、这是否会导致输出声音不同步并导致听觉延迟? 如何消除此同步不同步问题? [/报价]

    这两个器件都是模拟输入器件、它们具有非常短且相似的延迟时间、约为20us。 根据经验、它很少会导致问题。