This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:共模输入电压范围和发热

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286277/lm4562-common-mode-input-voltage-range-and-heat-generation

器件型号:LM4562

我正在考虑一个使用 LM4562的电路、我想提出一些问题。

我想将其用作电压跟随器、并在图中进行设置、但您能否解释一下情况(A)和(B)?

(a)如果 IN+处的 LDO 未上电而为 V-提供-30V 电压、是否存在问题?
我认为输入超出了共模输入电压范围。 您现在还能告诉我输出情况吗?

(b)如果在 IN+端由 LDO 提供-13V 电压、不向 V-提供-30V 电压、是否存在问题?

另外、我希望您解释一下产生的热量。

如果静态电流为10mA、这是否意味着由于102℃ /宽 x 10mA x 30V、静态电流始终增加30℃?

我想将 DIP 产品安装在通用板上、但如果有任何方法可以抑制发热、请告诉我。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    在第一种情况下、在 LDO 关闭的情况下、输入可能会超出器件的共模输入电压范围、因为电阻器会将引脚拉至接地。 这会使器件处于非线性状态。 输出会通过创建虚拟短路尝试匹配同相的值、但这会导致超出输出范围。 这是因为该器件与电源的输出范围约为1.5伏(取决于负载)、因此输出约为-1.5伏、因为它无法一直输出到0V 的正电源。  

    对于第二种情形、在器件未通电的情况下发送高压信号可能会导致器件永久损坏。  可采取一些步骤来限制进入未上电器件输入端的电流以及外部二极管。 我附上了一个电源点、突出显示了可为保护器件而采取的设计步骤。  

    在热计算方面、如果我们使用的 是102 ℃  / W 的结至环境热阻值、它指定的结 温可估算为 TJ = TA + RθJA×PT。 其中 TA 是环境温度、而 PT 是芯片总耗散功率。 对于不提供任何输出电流的芯片、估计耗散的功率将是总电源乘以 Iq。 然后、这个值将乘 以 RθJA、 然后环境温度被加上来获得结温。 器件温度将升高到高于环境温度、并且在 不消耗更多功率的情况下将达到稳定温度。 我还附上了一篇很棒的博客、其中举例说明了如何 使用指定的结 至环境热阻来计算结温。 可 在此处找到。 为了更有效地抑制热量的产生、 建议使用 热阻最低的器件封装、因为一切都相等、较低的热阻将有助于 更好地散热。 设计电路板时、如果散热至关重要、 您可以在 PCB 设计中实现散热器、以及在设计中使用散热过孔。 板的整体尺寸也会影响其散热的程度。

    此致、

    伊格纳西奥

    e2e.ti.com/.../2474.ESD_5F00_EOS.pptx