This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:TAS5825P 内部的1Hz-20Hz HPF (高通滤波器)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286217/tas5825p-1hz-20hz-hpf-high-pass-filter-inside-of-the-tas5825p

器件型号:TAS5825P

大家好、团队

我们的客户反馈、即我们的 TAS5825P 器件中具有 HPF (高通滤波器)。 (1Hz 至20Hz)

他们发现他们的测试结果显示:我们的器件具有 1Hz 至20Hz 的衰减。

客户 更喜欢与 TI 联系、我们的 TAS5825P 是否具有1Hz-20Hz 的此类 HPF?

我们可以有任何方法来禁用 HPF 吗?

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi G.W

      它不是打开的寄存器、大部分时间都不需要这样做。 请问、我们为什么需要输出1Hz 到20Hz 的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    感谢您的评论。 由于这个项目和申请是保密的,我会给你发送一封邮件,以便进一步讨论。

    谢谢。

    毛利