This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:如何在 EVM 上禁用 I2S?

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1287223/tlv320aic3100-how-to-disable-i2s-on-evm

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

是否可以防止 U1 MCU 占用 ACEV-1A EVM 上的 I2S 通道、以便我可以 通过 TP 使用另一个 MCU 测试 DUT?

// Eetu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eetu:

    遗憾的是、此 EVM 未在设计时考虑外部 I2S 主机。 您唯一的选择是切断测试点和 TAS1020B 之间的布线。 这将让您将 TP 用作外部 I2S 连接、但很显然、未来无法使用 USB I2S 时钟、无需仔细重新连接迹线。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TAS1020B 上的引脚 P1.2具有名称"I2S_ENABLE"、但没有说明。 您能否检查此引脚的用途是什么?

    // Eetu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eetu:

    该端口用于连接板下方的接头。 这是为了连接到不同的硬件、但对它的支持已不复存在。 我试图看看是否把它向上或向下拉会做任何事情,但我没有任何运气。

    此致、
    J·麦克弗森