This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:获取 TDM 时钟错误和寄存器0x77设置为0x7F

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285775/tas2770-getting-tdm-clock-error-and-reg-0x77-sets-to-0x7f

器件型号:TAS2770

团队成员  

我能够正确地获得1.5Mhz 的位时钟和48kHz 的 WS 时钟。

但 tas2770仍将要关闭软件。  

我们的要求是播放<有符号16位小端字节序、速率48000Hz、单声道>

您可以说它的 i2c 配置吗?

谢谢  
Thiru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiru:

    这可能与已经在处理的类似线程有关。 我们将仔细检查对此特定时钟配置的支持、并在几天内回来。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiru:

    我使用1.536MHz 作为 SBCLK 频率测试了 EVM、它可以正常工作。
    脚本已附加。

    e2e.ti.com/.../7801.TAS2770_5F00_initConfig.cfg

    以下是供参考的主机格式配置:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师