您好!
我们将在前置放大器项目中使用 PGA4311。 我偶然发现了一个奇怪的行为。
前置放大器正在运行、音乐正在播放。 在同一主相上、电源板关闭、前置放大器停止播放音乐。 (内部的微控制器仍在工作、切换输入等。我认为微控制器仍然能够通过 SPI 向 PGA4311发送命令、但无法检查。)
关闭并再次打开器件后、再次正常工作。 我试图(并且仍在尝试)重现此行为、但未能再次恢复到该状态。
想到所有这些、我想到了一些问题。
在数据表"加电状态"的第6页上、描述了"加电复位"、"...100ms 电路处于硬件静音状态期间..."
-它可能会以某种方式卡在这种状态?(假设主电源事故导致了重置)
-如果在这100毫秒内发生 SPI 通信会发生什么情况?
-每秒向 PGA4311发送 SPI 命令的频率是否有限制?
我将尝试重现此行为、然后使用混合信号示波器检查电源电压和通信线路以获取更多信息。
提前感谢。