This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4192:抽取滤波器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4193, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1287793/src4192-decimation-filter

器件型号:SRC4192
主题中讨论的其他器件: SRC4193、 PCM5242

您好!

对于 SRC4193、可以通过设置 DFLT 来启用或禁用抽取滤波器、但我的理解是只能启用 SRC4192的抽取滤波器是否正确?
对于 SRC4192、打开和关闭 LGRP 后、声音质量存在差异。 它会影响抽取滤波器的特性吗? 如果有不同、您能否提供一个图形、以显示打开和关闭抽取滤波器之间的差异?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    b/w 92和93的区别在于、一个由引脚控制、另一个由软件控制 、因此它具有更多的控制和选项。 这两种情况的默认设置都是启用数字滤波器、对于引脚控制器件 、您不能执行太多操作、但在4193中、您可以在进行下采样时禁用数字滤波器。   

    群延迟是抽取滤波器特性的一部分、对质量有影响。 我没有任何基于抽取滤波器所选群延迟的特性图、无论您在数据表中看到的是可用数据。 某些数据表(如 PCM5242)提供了 具有不同群延迟的抽取滤波器特性图,但遗憾的是 SRC 数据表未提供。 此外、您可以通过以下链接阅读有关抽取滤波器群时延和带宽等的更多信息:

    https://circuitcellar.com/research-design-hub/group-delay-basics-more-filter-fun/

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您提供的信息。

    我了解。

    此致、
    加藤