This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:噼啪噪声问题

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284574/pcm2912a-pop-noise-issue

器件型号:PCM2912A

您好、技术专家、

执行以下步骤时、我们会在系统板上遇到噼啪噪声问题:

1.系统上电/断电时

2.从一个输入切换到另一个输入

3.已拔下 USB 电缆

编解码器的原理图设计:

音频输出的示波器捕获:

e2e.ti.com/.../Scope_5F00_codec.zip

请查看该问题。 如果您找到弹出的解决方案、请分享这些信息。

谢谢。此致、

莫希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看看原理图、我 有以下建议。

    • 在 VBUS 至 BGND 之间添加1uF 电容器。
    • 尝试删除 C162和 C169。
    • VOUTR/L 接地以理想方式连接到 HGND、而不是电路板接地、请参阅数据表的第9.5.1.6节。
    • SSPND、REC 和 PLAY 最好应来自 VBUS、而不是独立电源。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    以上建议均不适用于我们的设计。  

    您能否检查 EVK、看看杂音是否是问题所在?

    谢谢。此致、

    莫希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要 拿到 EVK、并在下周结束时再与您联系。

    此设备是一种旧版设备、经过旧版 Windows OS 98/XP 的测试;我们在验证它时可能会遇到困难。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      本应用手册第8节介绍了将 SUSPEND 引脚连接到输出电路来降低这个噼啪噪声的建议。

    Application_Note_USB_090513.pdf

    您能试一下吗?

    此致。