This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808示例代码或库文件。

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288179/pcm1808-pcm1808-sample-code-or-library-file

器件型号:PCM1808

大家好、

我可以为客户提供 PCM1808示例代码或库文件吗?

因此、他们可以使用自己的 MCU 缩短开发时间、以便进行输出信号分析。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    PCM1808是硬件控制的器件、因此没有任何器件的示例代码。

    此致、