This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:1uF 电容器外加输出 LC 滤波器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6424MSQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286724/tas6424e-q1-1uf-capacitor-whistling-of-output-lc-filter

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424MSQ1EVM

您好,

一位客户使用 TAS6424E-Q1进行多媒体导航时、他发现了一个问题、当输出功率达到特定水平时、放大器输出侧 LC 滤波器电路中的1uF 电容将会出现口哨问题。  

详细调试过程如下:  

1、播放1kHz 0dB 音乐时、主机音量设为25格、输出负载为4 Ω 扬声器 或电阻负载、负载功率约15W、输出 LC 滤波器1uF 电容略有提示;

2、主机音量从25巴继续增大,输出 LC 滤波器1uF 电容性啸声变大;

3、移除输出 LC 滤波器1uF 电容、无口哨;

在20W@4 Ω 条件下、输出曲线就是这样:

FAULT 引脚始终为高电平、除了 在举报过程中有轻微波动。

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    您将通过正弦波信号听到电感器的物理运动。  它不是电容器、但 LC 滤波器协同工作。  如果没有电容器、电感器不会被物理激活。  使用音频而不是正弦、然后查看电感器是否已激活。

    尊重,
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott M ü,

    非常感谢您的答复。

    根据 客户的反馈,首先他还认为电感是口哨,但当他使用音频,声音显然是从电容发射, 他认为 电容哨音是由于在电容两端施加周期性电压造成的、这会导致陶瓷电容膨胀和收缩。  

    以下是两个音频 FIE。  

    e2e.ti.com/.../1kHz_5F00_0dB_5F00_2ch.zipe2e.ti.com/.../10kHz_5F00_0dB_5F00_2ch.zip

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    LC 滤波器可能会出现这种情况。  他们将需要更换组件、或使用音频和扬声器负载进行测试、以查看是否仍能听到输出滤波器中的噪声。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott M ü,

    非常感谢您的答复。

    根据客户反馈、他使用了我们的 TAS6424MSQ1EVM 板并听到了同样的口哨声。 他连接一个4欧姆负载和播放 10KHZ0db 音频。  您能帮助进行分析吗?

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    我假设他们还没有尝试使用音频和扬声器负载。  正如我在之前的文章中所说的、当通过放大器向电阻负载播放正弦时、LC 滤波器会发出噪声。  负载处的10kHz 信号电平是多少?

    此致、
    S·格雷格