This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:规格检查

Guru**** 2819895 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288350/pcm1821-spec-check

器件型号:PCM1821

您好

AHD 摄像机视频通过 VX1访问 DV660 MB。 如下面的方框图中所描述。 蓝盒中的 DV607和 DV660是我们批量生产的项目。 客户计划将 AHD 摄像机的音频连接到 DV660 MB 我们接下来要实施的器件是粉盒中的 ADC 和 MCU。

AHD 摄像机有两种类型、即 STSC272和 STSC201。 音频部分对应的电路如下所示、测得的波形如附件中所示

可以使用 PCM1821实现 ADC 转换为 I2S 吗? 谢谢

STSC272半球摄像机音频电路原理图

STSC202备用摄像机音频电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我无法查看 AHD 摄像头原理图的有效性、但我可以查看 PCM1821原理图 f 有一个、此外没有附加输入波形。

    可以回答您的问题、是的、ADC 可以将模拟信号转换为 I2S 音频格式。 务必在 ADC 原理图中了解您拥有的输入配置和输入信号电平是多少。

    此致、