This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于100V 线路的音频放大器

Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281174/audio-amplifer-for-100v-line

主题中讨论的其他器件:TAS5558

尊敬的团队

我们正在寻找输出为100W 的 PA 放大器。

我们需要一个100V 线路系统,没有输出变压器,在 D 类配置中

电流 AB 类放大器具有体积庞大的层压变压器、用于使其成为100V 线路系统

正在寻找解决方案/参考设计

Rgds

Y·辛加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh

      100W 输出功率不是问题、但100V 似乎太大。 您是说输出电压需要达到100V 吗? 我想问一下、他们的扬声器的阻抗值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我见过70V 线路 PA 系统、我认为100V 并没有太大的不同、除了它"更大一点"。

    理念是通过增加负载阻抗来降低长配电线路中的 I2R 损耗。  每个扬声器均使用变压器来降低线路电压、从而为常见的8欧姆驱动器供电、并使用分路器实现各种功率级别。

    您可以查看正弦波逆变器输出级或交流电机驱动的设计作为起点。  您的音频带宽和 THD + N 设计目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

      了解您的使用。 但是、放大器需要直接向变压器输出100V 电压、对于音频放大器而言、它仍然过大。 我们的产品主要使用在无变压器上强制运行。

      目标 THD 通常小于0.03%@1KHz、1W。 消费类产品端带宽高达175KHz、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、100Vrms 非常适合直接从任何固态放大器、音频或其他固态放大器中生成。  有些设计并非专门用于音频、但可以正常工作。  我提出了一个开箱即用的建议、因为有时这是设计一些不常见的东西所需要的。

    他们提到了100V D 类、我立即开始思考用于电源应用的高电压高/低侧栅极驱动器。  我必须设计各种各样的电路、包括高性能音频、所以那里有一些穿越式思维。

    专业音频和商业音频都需要这种设备。 以下是一些相关的论坛帖子:

    TPA3116D2:无变压器100V 线路 PA 系统

    120W 单声道 D 类、具有100V 输出线路

    TPA3156D2:100V 音频变压器的 D 类放大器输出

    希望你度过美好的一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     在这种情况下、或许有一些方法可以尝试一下。

     首先是使用音频处理器+外部放大器或 H 桥。 您可以查看器件 TAS5558、它可以帮助您将音频输入传输到 PWM 输出、然后需要找到适合输出功率的 H 桥。 问题是、输出级是开环的、您可能会发现 THD 有点难控制。 特殊的音频功率级是最佳选择、但并非合适的器件能够达到100V。

     第二个问题是、如果您可以在我们的 D 类放大器的输出级添加另一个变压器、将容易得多。 我们的放大器可以驱动变压器并为您提供100V 的线路电压。

     我想没有第三个选择、除非您可以接受将此100V 降低至大约50V、否则我们的功率级确实可以达到此水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    添加变压器很有成本、可以使用基于 EI 层压或基于环形线圈的变压器、但尺寸很大且价格昂贵。

    我们是否可以有一个基于铁氧体(如 SMPS 变压器)的设计,我们需要频率操作50Hz 到20kHz .

    有些产品为70/100V 线路提供无变压器的 D 类放大器...这些是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh

     也许您可以直接给 Jeff 发送电子邮件、以便进一步讨论。 他可能无法从这里获得实时通知。