This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:LIMRAATE/GAIN/LIMTHERS 引脚设置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288096/tpa3144d2-limrate-gain-limthers-pin-setting

器件型号:TPA3144D2

大家好、

1.我们的使用方案有两个扬声器8Ω、THD + N 10%。

2.在上述使用场景中、TPA3144D2PWPR 的 PVCC 和 AVCC 的最小电压是多少? 如何配置 LIMRAATE/GAIN/LIMTHERS 引脚的电阻值?

谢谢  

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lillian

      对于10% THD、可使用 PVCC/AVCC 电压作为正弦波峰值来直接计算负载上的功率。 它至少应为您提供5.7V 的电压。

      增益设置决定客户想要提供的输入电压大小。 使用增益= 20*log*(Vout/Vin)计算。

      而且、如果客户希望直接使用5.7V PVCC/AVCC、那么无需使用 PLIMIT 功能。 对于更高的电源电压、可以根据下图进行决定。