This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:LPF 问题的 RC 值

Guru**** 2779755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288038/pcm5242-the-rc-value-of-lpf-questions

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: PCM5102A

你好

我发现数据表和 EVM 中有4个 RC 值、

中添加了可配置的元件。 许多应用需要外部低通 RC 滤波器(470Ω+ 1.2nF)来提供足够的带外噪声抑制。
470R+1.2nF

中添加了可配置的元件。  PCM5242还可以分别使用 OUTLP 和 OUTRP 来支持单端输出。 在单端模式下、可在每个引脚上使用单个470Ω 和2.2nF 电容器。
470R+2.2nF

中添加了可配置的元件。 图66. 可选低通滤波器
470R+4.3nF

在 EVM 6.1原理图中
499R+1nF

有一些问题让我感到困惑。

1.这些值是否重新显示以下的滤波器值?
470R+1.2nF ~ 282k
470R+2.2nF ~ 154k
470R+4.3nF ~ 78k
499R+1nF ~ 318k
如果是、如何确定最佳值? 为什么单端需要154k、但差动可以在78K-318k 中进行选择?

2. R 应使用的范围是多少?
数据表和 EVM 使用了470-499R、 也如何确定该值?
我刚刚在 PCM5102A 中尝试了1k (不确定它是否与 PCM5242相同)、与500R 相比、声音非常可怕。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们的 DAC 专家今天不在办公室、下周一会将回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您在我不在办公室时的耐心。

    数据表显示、许多应用需要  470R+1.2nF 或大约282kHZ 的 BW、因此这只是为某些应用的要求设定了条件。

    然而,在大多数应用中 ,我们使用470R+2.2n 作为单端输出,即从每个输出端到 GND 的2.2nF 电容。 请注意,对于差分输出,您可以 在两个输出之间连接一个4.3nF (不是接地)。  此外 、PCM514x、PCM512x 和 PCM510x 在其 EVM 和数据表中使用470+2.2nF 来实现上述建议的单端输出。 最终、应用程序确定 滤波器的带宽。 出于 某种原因、 即使  音频范围 小于20kHz、PCM5242 EVM 也在使用更宽的 BW 滤波器。

    电阻器的选择可以影响失真和谐波 ,  大约470欧姆的电阻值是一个很好的起点。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    明白了! 非常感谢您的帮助。
    我将尝试不同的组合来对其进行测试。