This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:TDM 时隙分配

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288459/tas5822m-tdm-slot-assignment

器件型号:TAS5822M

大家好!

TAS5822M 的 TDM 是如何工作的? 假设我有一个48kHz 音频流、其中16个插槽均为32位、我希望 TAS5822M 的左声道播放插槽2、希望右声道播放插槽5。 如何将输出通道分配到特定插槽?

此致、
塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

      器件只能选择两个相邻通道、您可以设置偏移寄存器以决定从哪个位置开始时隙。 数据表7.3.6中描述了偏移设置方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 那么、如果我理解对:例如、当 FSYNC 为高电平时放大器的左通道输出插槽13、那么当 FSYNC 为低电平时、右通道输出插槽13。 是这样吗?

    此致、
    塞韦林


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

      您所描述的行为适用于 I2S 格式、即与高/低侧 FSYNC 时钟相关的左/右通道。

      在 TDM 模式下、FSYNC 时钟的占空比不受数据影响、只有 FSYNC 的上升沿将决定每个新周期。 如下图所示 TDM16格式、FSYNC 时钟可以是1位时钟。 您在寄存器中设置的偏移将从 FSYNC 时钟的每个上升沿进行计数、以决定要使用的第一个时隙数据、如时隙13。 器件将采用时隙13和时隙14来用作左声道和右声道。