This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:功能块问题?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288753/tpa3116d2-functional-block-problem

器件型号:TPA3116D2

大家好、为了更好地了解 TPA3116D2功能块。 我想问一下、功能块上为什么没有引脚1 (MODSEL)。 此外、为什么增益引脚看起来是重复的?

另一方面、我的好奇心是:这个功能块显示了4个功率 MOSFET GND 正从块中传出、同时也表明它们内部未连接... 在芯片中、输出侧有3个 GND 引脚。 那么、这里发生了什么情况?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯,你好

      可以考虑将 MODSEL 引脚发送到 PWM 逻辑块中、以控制不同的 PWM 行为。

      增益/SLV 引脚会影响两个位置。 一种是模拟放大增益。 另一个是主/从选择、在从模式下、将与 SYNC 引脚配合使用以控制斜坡发生器的相位。

    功能块显示4个功率 MOSFET GND 从块中传出,同时也显示它们内部未连接

      它们是内部连接的、绘制这种方式可能会在图片中形成过多的交叉线。