This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820-Q1:主模式下的 I2S 输出格式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1820-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288879/pcm1820-q1-i2s-output-format-in-master-mode

器件型号:PCM1820-Q1

您好、

我在数据表中没有看到有关 I2S 格式配置的清楚详细信息、仅对主时钟使用 md0、BCLK 是否始终是 FSYNC 频率的64倍? 是通过输入 MCLK (分频256/512)实现44.1kHz 还是48kHz 采样频率?

下图是否意味着 TDM 格式可以在不同的 FMT0配置中支持双通道或四通道输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    使用256 ×fs 或512 ×fs 的系统时钟支持主模式操作、并且仅支持44.1kHz 和48kHz 的 fs。

    PCM1820-Q1是一款2通道 ADC。 但是、为了帮助直观显示 音频信号的 L/R 数据时隙、插图师将使用通道名称。 例如、在8-3的情况下、CH1是 CH1左侧 ADC、"CH2"是 CH1右侧 ADC、"CH3"是 CH2左侧...等等。

    Figure 8-3本质上是一种 TDM 格式、其中它支持4个数据插槽、8-4支持2个插槽。

    此致、