This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:使用单声道模式时的时钟时序

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288424/pcm1794a-clock-timing-when-using-mono-mode

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:PCM1792

您好!

在单声道模式下使用时、I2S 数据何时计时到 PCM1792/1794中的 DAC 中? 一个通道应相对于另一个通道延迟、还是两个 DAC 都将在 LRCLK 的同一边沿接收数据?

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅图22第3部分、其中显示了 I2S 信号和时序的预期情况。 这是一个立体声部分、因此右声道数据位于 LRCLK 的上升沿、左声道数据位于 LRCLK 的下降沿。 只要按照图22中 I2S 格式的示意图执行操作、就可以在两个通道上或仅对一个通道应用相同的数据。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 I2S 的工作原理、并阅读了数据表。 我缺少的信息是当数据被提供给 DAC 本身、在芯片内部、特别是在单声道模式下。

    也许我应该以不同的方式来提问:

    通过 单声道模式下的 PCM179x、一个 DAC 处理左声道、另一个处理右声道。 如果我为两个 DAC 馈送相同的 BCK、SCK、LRCLK 和数据、这两个 DAC 会同步吗? 即、如果以数字方式向 DAC 呈现正弦波激励信号、左右通道将处于完全相同的相位、还是两者之间存在1/(2 * fs)延迟?

    我提出这个问题、因为我看到一些电路、设计人员在使用移位寄存器的情况下、相对于另一个通道延迟一个通道时遇到了很多麻烦。 我假设这是不必要的、但我认为在我将钱花在 DAC IC 和 PCB 上之前需要询问。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清了您的问题。  向左、右  通道施加相同的输入后、两个通道的输出将 同相、而不是 Fs/2延迟。  

    此致、

    阿拉什