This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:智能编解码器建议

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288390/tlv320aic3263-smart-codec-recommendation

器件型号:TLV320AIC3263
主题中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIO

大家好、TI 团队:

我曾研究过一个音频编解码器、想要详细了解此平台在默认情况下可用的算法、以及是否支持定制、而不仅仅是调优算法?

根据我的应用、我找到了 tlv320aic3263、但也许 TI 这一领域的资深专家可以给出更好的建议。 我发现了 tlv320aic3263似乎合理,但也许你有一个更好的建议...

我想让至少2个 DMIC 或2个 AMICS 连接到编解码器来捕获音频。 我还需要能够使用3.8-4.2V 电池电源、通过编解码器中大于2W 的集成放大器直接驱动4欧姆扬声器。 对于 DSP 算法、我们需要能够同时运行 AEC 和扬声器调优(EQ、DRC、MBC 等)。 如果 DSP 平台开放供第三方开发、这将非常有用。

您能否根据这些要求提供3-5条编解码器建议? 请包含 DSP 架构/平台、例如 HiFi、CEVA 等... 及其可用工具。


培训、集成和调优的支持模式是什么?


DSP 是否位于建议使用的任何编解码器中、例如第三方开发者可以在此平台上开发算法? 如果是、是否已经有第三方供应商的 IP 已移植到这些可供您共享的平台?

谢谢!

BTW 除了上述任何情况为机密信息外、我不希望公布与 TI 支持部门之间的往来信函并将其发布到论坛中。 这是我可以访问的唯一支持模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里附上了可能满足您要求的当前编解码器器件的简要概述。

    我们现有的 DSP 器件支持 AEC 和其他算法的资源有限、我们建议使用外部 DSP 来运行 AEC 这样的算法。

    DSP 算法不对第三方开发者开放。

    您可以加载 PurePathStudio (PPS)、它基本上可以从"Help"菜单或组件本身提供用于获取算法和信息的工具。

    TLV320AIC3262数据表、产品信息和支持| TI.com

    此处还提供了一些简单的 PPS 培训视频。

    搜索结果- TI.com

    e2e.ti.com/.../4540.AIC-products.pdf

    您可以与支持您所在地区的 FAE 沟通、或使用该主题、我们可以在需要时讨论如何发送敏感材料。

    此致。