This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:为什么放置然后移除 EEPROM 跳线会使通过 USB 发送音频?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288958/tlv320aic3109evm-k-why-does-placing-and-then-removing-the-eeprom-jumper-make-sending-audio-through-usb-work

器件型号:TLV320AIC3109EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

本文中存在类似问题、即通过 USB 连接时、无法在计算机上播放音乐和在评估板的输出上听到音乐。

这是我所指的 POST

e2e.ti.com/.../tlv320aic3111evm-k-unable-to-connect-tlv320aic3111emv-k-to-host-computer-via-usb

我使用的是 TLV320AIC3109EVM 电路板和 AC-MODEVM LPA001A。 我 已下载并成功安装 GUI 和驱动程序的 SLAC249。  

对我来说、可以将跳线放在 EEPROM 跳线上(对于我来说是 J30)、点击主复位按钮、然后移除跳线、再点击主复位按钮。 然后、我能够在窗口混音器中看到扬声器(TI USB 音频 UAC2.0)选择它、然后在 GUI 中选择立体声回放至线路输出、并加载它、以便从 YouTube 视频中听到音乐。

为什么可以这样做? EEPROM 存储什么? 我正在努力理解其中的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    EEPROM 应该为空。 该跳线所做的就是更改 EEPROM 地址。 当 USB MODEVM 上有第二个 EEPROM 时、更相关、但它是唯一使用 AC MODEVM 的 EEPROM。 我的理解是、 添加了 EEPROM 以允许通过 EEPROM 加载配置脚本(例如 TLV320AIC3120 EVM 会执行此操作)、但 GUI 中从未完全实现此功能。 我对这如何导致 USB 驱动程序的行为感到有点困惑。

    我试图重现您看到的内容、但我的 AC-MODEVM 每次都正确连接到 Windows。 此问题是否可以重复? 哪些步骤会导致发生这种情况? 如果您连接 AC-MODEVM 但未连接子卡、是否存在差异?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我的设置图片。

    我无法重现问题。 如果我将跳线放在 EEPROM 上并复位我看到 (TI USB 音频 UAC2.0)、并且在将立体声回放加载到线路输出后、我可以从 YouTube 视频中听到音频很好的声音。 如果 EEPROM 上有跳线、我可以看到 TI USB 音频 UAC2.0、并在加载立体声回放后聆听音频。

    在我看来、在打开和关闭 EEPROM 后、可以通过 USB 播放音频、但我似乎无法重新创建。 这是奇怪的 行为。

    是否可以更新用户指南中 AC-MODEVM 的原理图或提供原理图? 我和这里的其他几个人注意到、他们没有 更新当前的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    由于我们将逐步停用 USB MODEVM、用户指南正在等待更新。 AC MODEVM 原理图可在快速入门指南中找到: https://www.ti.com/lit/ug/slau855a/slau855a.pdf?ts = 1699296804744&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3109-Q1%253FkeyMatch%253DTLV320AIC3109-Q1%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    此致、
    J·麦克弗森