This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:BTL 模式工作、需要 PBTL

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289731/tas5727-btl-mode-working-need-pbtl

器件型号:TAS5727

我采用的是 TAS5727 EVM 板和 ESP32-S3。  我有立体声 BTL 模式可以按预期工作并播放 WAV 文件、但在 PBTL 中没有音频输出。  我已移除 J1并桥接 J2和 J3。  下面是我的初始化序列...

  1. RESET 引脚=低电平
  2. PDN 引脚=低电平
  3. 等待100ms
  4. PDN 引脚=高电平
  5. 等待10ms
  6. 复位引脚=高电平
  7. 等待10ms
  8. 打开12V PVCC
  9. 等待50ms
  10. 写入寄存器0x1B = 0x00  //振荡器调整寄存器
  11. 等待50ms
  12. 写入寄存器0x04 = 0x03  //选择16位字长
  13. 等待50ms
  14. 写入寄存器0x25 = 0x01103245  // 输出多路复用器寄存器-为 PBTL 模式设置
  15. 等待50ms
  16. 写入寄存器0x19 = 0x3A  // PWM 关断寄存器-为 PBTL 模式设置
  17. 等待50ms
  18. 写入寄存器0x05 = 0x02  //设置正常工作模式
  19. 等待100ms
  20. 写入寄存器0x07 = 0x00C0  //设置主音量

我正在发送一个可在立体声 BTL 模式下正常工作的16位立体声 WAV 文件。  但 我想要单声道输出