This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有源音频滤波器频段

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289004/active-audio-filter-frequency-band

主题中讨论的其他器件:OPA1679

人类语音通常介于300Hz 至3100Hz 之间、听力范围介于20Hz 至20,000Hz 之间。 为什么音频 ADC/MIC 侧 电路中的有源滤波器设计为20Hz 至20kHz、而不是300Hz 至3100Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    您指的是具体器件还是正在寻找一般音频建议?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一般要求使用 OPA1679

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    由于很少的音频应用、甚至麦克风、仅限于语音频带、因此在20Hz 至20kHz 频带内考虑了滤波器设计。 如果您使用的应用仅是语音、则您可以根据数据表中的公式重新设计滤波器、但我只会尝试在 ADC 或其他一些类似限制之前进行抗混叠。 虽然大多数语音信息的频率范围为300Hz 至3100Hz、但仍有大量高于该频率的信息可让语音更加清晰、因此没有理由在没有 ADC 奈奎斯特速率等技术限制的情况下将其滤除。

    此致、
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff