This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA137:共模电压范围

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289280/ina137-common-mode-voltage-range

器件型号:INA137

您好,先生

是否可以知道  增益=2时的共模电压范围

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    根据产品数据表中指定的线性输入共模范围、我们可以反向计算增益为2时的共模范围。  

    下面我使用了一个 理想的运算放大器、以便对内部节点电压进行建模。 内部节点 Vx 在共模电压为46.5V 时、将达到约15.5V。 为了在增益为2的节点 Vx 处保持15.5V 的电压、输入共模电压范围是该范围的一半。 输入共模电压范围为+/- 23.25V、增益为2。  

    e2e.ti.com/.../INA137.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通