This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:建议使用电源线(5V、3.3V 和 VREF)上的滤波电容器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289378/pcm1808-recommended-filtering-capacitors-on-power-lines-5v-3-3v-and-vref

器件型号:PCM1808

您好支持团队:

根据数据表、带一个10uF 电解电容器的电源线电容器的建议值为100nF、但在 EVM 中、所有电容器都是陶瓷电容器。 在当前的设计中、我们使用了所有的陶瓷电容器、大家可以看到附加的电路图片、但是仍然会有一些噪声。  我们在所有电源线路上都使用了电解电容器进行了测试、但未能获得满意的结果;然后我们将 VREF 线路上的22uF 电容器改为47uF/100uF 电解电容器、我们得到了更好的结果。 如果我们将 电容器增加到2 (100uF)、则可以获得更好的结果。  

我的问题是、为了获得更好的结果、您建议这些去耦电容器的值是什么、以便我们可以获得无噪声输出? 还请确认是否可以使用一个220uF 6.3V 电解电容器与靠近 VREF 的100nF 电容器并联。
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    遗憾的是、我们不建议获得最佳结果、因为这可能因系统而异。 我们仅列出了 d/s 的第9和第10节中列出的建议值 (陶瓷或电解电容没有问题)、但与您的过程类似、我们敦促您测试不同的电容值以满足您的系统性能需求。

    *第8节开头的注释*

    Unknown 说:
    还请确认是否可以使用一个220uF 6.3V 电解电容与靠近 VREF 的100nF 电容并联。

    我们推荐 在 Vref 使用标准的0.1uF 和10uF 电容器、因为这是设计工程师经过验证的。 大容量电容过大可能 会导致电源反弹问题。

    此外、去耦电容的值在很大程度上取决于时钟驱动器的频率。 它还取决于高频谐波产生的噪声。 经验法则是频率越高、电容越低。

    此致、