This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4889:回流焊曲线。

Guru**** 2829505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289743/lm4889-reflow-profile

器件型号:LM4889

大家好、

我的客户希望更改回流焊曲线。
它们在充分预热后的50秒(最小15秒)内考虑225°C 峰值温度。
但是、TI 的建议条件是260°C 峰值。
如果峰值温度较低、是否存在以下任何问题?
 * IC 可靠性
 *安装

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    提供的峰值温度是回流温度的限值、不一定是正确焊接的最低要求。 只要焊料融化且粘附在外露的 PCB 焊盘和 IC 引线上、
    您可以在本文档中找到有关 MSL 峰值温度规格的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。

    您说的是器件的可靠性没有问题、但安装可能会有问题?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    这基本上是正确的、对于器件来说没有问题、只需确保焊接正确即可。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师