This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250加电

Guru**** 2769935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290017/tpa3250-tpa3250-power-on

器件型号:TPA3250

您好、团队成员:

我们为功率放大器应用设计了 TPA3250电路板。

在上电周期期间、接通24V 电源时将瞬时提供给 TPA3250、我们希望隔离并测试来自降压 IC 和 LDO 的12V 电源轨。

在测试过程中、如果仅24V 导通且12V 导通(VDD 和 AVDD)保持关断、是否会影响 TPA3250。

请分享您宝贵的意见。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan

     建议在测试期间将 RESET 引脚拉低、应该没有问题。