This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:在无 VDD 电源时将高输入静音

Guru**** 2553270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289679/tpa6138a2-mute-high-input-at-no-vdd-power-supply

器件型号:TPA6138A2

您好!

我们的客户询问 MUTE=3V 输入而没有 VDD 输入的问题。 您是否建议在此用例中是否会发生任何损坏或可靠性问题?

MUTE 对 VDD ESD 二极管是否静音? 如果可能、请分享静音输入等效电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    绝对最大额定值表显示 MUTE 和 UVP 引脚的最大限制为 UV+0.3V VDD、因此如果 VDD 为0V、MUTE 不应拉至更高的电压电平。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢你的帮助。

    我已经检查过、可以看到绝对最大额定值预设值 VDD + 0.3V 是静音的最大输入电压。

    此致、

    T.IMI