This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:无 Areg、无 I2S 数据

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289542/tlv320adc6140-no-areg-no-i2s-data

器件型号:TLV320ADC6140

您好、TI 团队:

我正在使用 具有2条单端驻极体麦克风线路的 TLV320ADC6140。  

ADC 用于从1/2通道48kHz 32位  

Im 未在示波器上获取任何数据。 我注意到 Areg 和 MICBias 没有电压。   

DREG 为1.45V、为模拟和数字 IO 提供3.3V 电压。  

IRQ 引脚为高电平、但我认为已禁用它。  我在分析仪上测量了48.035KHz。 这会产生总线错误吗?

 

 

sl_sleeptimer_delay_millisecond(5);
  ADC_Write(I2C0,0x01,0b00000001); // Reset registers
  sl_sleeptimer_delay_millisecond(10);
  ADC_Write(I2C0,0x02,0b10001001); // Sleep Reg - Internal 1.8V Areg, 10ms, not sleep
  sl_sleeptimer_delay_millisecond(10);
  ADC_Write(I2C0,0x07,0b01110000); // ASI I2S 32bit Auto CLK
  sl_sleeptimer_delay_millisecond(10);
  ADC_Write(I2C0,0x08,0b00000000); //
  ADC_Write(I2C0,0x09,0b00100000); // 1 Disable Error detection

  ADC_Write(I2C0,0xA, 0b00010000); // Mixing No mix, -6dB, No inversion
  ADC_Write(I2C0,0xB, 0b00000000); // Slot 0 ch1
  ADC_Write(I2C0,0xC, 0b00000000); // Slot 0 ch2
  ADC_Write(I2C0,0xD, 0b00000000); // Slot 0 ch3

  ADC_Write(I2C0,0x13,0b00000111); // Slave automatic PLL
  //ADC_Write(I2C0,0x14,0b10001000); // not used in slave mode
  //ADC_Write(I2C0,0x15,0b10000010); // Read Only but 44.1-48 1:32 ratio BLCK FSYNC
  //ADC_Write(I2C0,0x16,0b00001000); // CLK_SRC when in Master

  ADC_Write(I2C0,0x21,0b00100101); // GPIO setup Interrupt
  ADC_Write(I2C0,0x22,0b00000001); // IN2M_GPO1 disabled act low
 // ADC_Write(I2C0,0x29,0b10000000); // Interrupt GPIO1 as GPO
  ADC_Write(I2C0,0x2B,0b00000000); //

  ADC_Write(I2C0,0x32,0b00000000); // INT ACtive high
  ADC_Write(I2C0,0x33,0b00000000); // Masking interrupt
  ADC_Write(I2C0,0x36,0b11100000); // Interupt config ASI PLL MIX Int
  ADC_Write(I2C0,0x3A,0b01100000); // Common Mode avdd peak
  ADC_Write(I2C0,0x3B,0b00000001); // IN2M Bias 2.5v
  //ch1
  ADC_Write(I2C0,0x3C,0b00100000); // CH1 setup Mic Single AC 2.5k DREoff
  ADC_Write(I2C0,0x3D,100); // CH1 Gain
  ADC_Write(I2C0,0x3E,100); // CH1 volume
  ADC_Write(I2C0,0x3F,0b10000000); // CH1 gain calibration
  //ch2
  ADC_Write(I2C0,0x41,0b00100000); // CH2 setup Mic Single DC 2.5k DREoff
  ADC_Write(I2C0,0x42,100); // CH2 Gain
  ADC_Write(I2C0,0x43,100); // CH2 volume
  ADC_Write(I2C0,0x44,0b00010000); // CH2 gain calibration

  ADC_Write(I2C0,0x6B,0b00100001); // DSP DRE HPF
  ADC_Write(I2C0,0x6C,0b00000000); // DSP clipping, volume control,
  //ADC_Write(I2C0,0x6D,0b00100000); // DRE config Dynamic Range Enhance
  //ADC_Write(I2C0,0x70,0b00100000); // AGC config Automatic Gain Control

  ADC_Write(I2C0,0x73,0b01000000); // Channel enabling input, EN1 En2

  ADC_Write(I2C0,0x74,0b01000000); // Channel enabling output, En1 En2

  ADC_Write(I2C0,0x75,0b11110000); // Power controls
  //ADC_Write(I2C0,0x76,0b11000000); // ADC power up
  //ADC_Write(I2C0,0x77,0b11100000); // Active mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    在分析脚本之前、让我们确保硬件正确、时钟正确并为器件供电。 您能否就以下几点提供评论:

    • 对于单端配置、请在输入端实现以下电路连接之一:

    • 我们还建议将 SDA/SCL 上拉至 I2C 中的 IOVDD、但如果对器件的写入成功、我现在应该可以。
    • 注意事项、您确认 FSYNC 上的48kHz 状态了吗? BCLK 频率是多少?
    • MICBIAS 在原理图中与 GND 直流耦合、所以没有电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    很抱歉出现错误的原理图。 输入为交流耦合、I2C 升至1.8V。  

    2.91MHz 在 BCLK -3.333MHz、FSYNC 47.985KHz 至48.031KHz 之间徘徊、分析器显示错误。  

    但是我可以在连接到麦克风的 MicBias 引脚上测量2.5V。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    我认为存在一个 ASI 总线时钟错误。 器件处于从模式、32位字长、BCLK 应=(32位 WL、2ch、48kHz FS) 3.072Mhz 稳定、6.144Mhz、帧时钟输入也应该是稳定的48kHz。

    请提供稳定的时钟和下面的这种预设配置:

    # CHECKSUM 0
    # Generated by ADCx140EVM-SW v3.0.5
    # TLV320ADC5140 device configuration
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Reset
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Select Page 0
    w 98 00 00
    # Reset Device
    w 98 01 01
    # 1mS Delay
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Begin Device Memory
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Page 0 (0x00) Dump
    # Select Page 0
    w 98 00 00
    # Wake up and enable AREG
    w 98 02 81
    # Clock Error Disable/Enable
    w 98 04 40
    # GPI Configuration
    w 98 3b 60
    # Channel 1 configuration
    w 98 3c a0
    # Channel 2 configuration
    w 98 41 a0
    # Channel 3 configuration
    w 98 46 a0
    # Channel 4 configuration
    w 98 4b a0
    # Channel Input/Output Configuration
    w 98 74 f0
    w 98 1e 82
    # M divider Enabled with Divider Value
    w 98 1f c0
    
    
    
    
     

    另外、确保原理图 遵循 9.2.1 d/s 中的典型应用结构。

    此致、