This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:未上电和 IOVDD 供电时的可靠性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290077/tas2505-reliability-with-spkrvdd-unpowered-and-iovdd-powered

器件型号:TAS2505

在我的设计中、我将 IOVDD=3.3V 和 SKPRVDD=4.5V 配置为使用内部 LDO 生成1.8V、如适用指南 SLAU472中的图2-3所示(AVDD 连接到 DVDD、LDOSEL 连接到 SKPRVDD)。

现在 IOVDD 和 SKPRVDD 几乎可以同时加电、但我想进行更改、以便在电池电压过低时使设计进入低功耗模式。

上电首先由 IOVDD 进行、然后在大约200ms 后进行 SPKRVDD。  当检测到低电池电压时、IOVDD 将保持3.3V、而 SKPRVDD 将断电至0V。   然后、它将在这种情况下无限期保持、直到电池断开自身(内部安全电路)或充电开始。

这是否会导致器件可靠性下降?

器件的配置不会成为问题、因为当设计重新上电时、就像通过器件的复位和配置进行正常上电一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    在存在 IOVDD 和其他电源时仅关闭 SPKRVDD 将违反我们的电源序列建议。 它有可能损坏 I2C 和 SPKRVDD 之间的 ESD 单元。 将 RST 引脚置为低电平可将器件置于最低功耗状态。  

    我们也发现 TAS2505 LDO 存在问题。 目前、已从数据表中删除了所有涉及该特性的内容、并将 LDO_SEL 连接到 GND。 此问题将在新的器件版本中得到解决、但目前不建议使用。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。   SPKRVDD 和 IOVDD 可以几乎同时加电吗? 这是我当前的配置、然后再按上面的"希望"进行修改。

    您能说明一下 TAS2505 LDO 的这个问题吗?  也许我能忍受这个问题。  我目前已经构建了电路板、使用内部 LDO 工作。  在电路板上修补外部 LDO 会很麻烦。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是的、它们可以同时加电。  

    在不共享太多的情况下、某些器件上的 LDO 有时无法完全加电、并卡在某个低于1.8V 的电压下。 我们在器件布局中找到了根本原因、并已将器件更新为新的修订版、但我们仍有库存存在这一问题、TI 将确保先发货该旧库存。 我们预计旧库存会被耗尽、数据表会在2024年的某个时候进行修订。  

    该问题对于符合汽车标准的器件(Q100)更为严重、因此我们今天提供了 TAS2505ATGERQ1器件号、该器件号已得到完全修复。 但其成本会稍高。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的器件不是 Q1。  我是否有可能拥有一个进行修复的器件?  如果是、如何通过器件上的标记判断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    Q1器件具有可订购的完整器件型号、但我们尚未发货任何固定商用器件。 当然、您肯定没有该端口。  

    此致、
    亚瑟