This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:无法检测 TAS2505IRGER 的 I2C 地址

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290760/tas2505-cannot-detect-i2c-address-of-tas2505irger

器件型号:TAS2505

TAS2505的 I interface 使用 I2C、SPI-SEL 连接到了 GND。 AVDD 和 DVDD 使用1V8、IOVDD 使用3V3、SPKVDD 使用5V。 带3引脚 WCLK、BCLK 和 DIN 的接口 I2S、不使用 MCLK 引脚。 但无法检测 I2C 地址。 我确信组装、电源和总线 I2C 正常。 请支持我导致此错误的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周喜

    请分享示波器或数字分析仪为试图到达 TAS2505的一个事务捕获的数据、我想看看 ACK 信号的样子、可能 I2C 线路上拉至 IOVDD 的功能过强?

    如果您还可以共享原理图、就可以再次进行检查。
    即使没有 I2S 信号、I2C 接口也应该可以工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师