This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:无 IOVDD 时的 MD2/MD5输入高电平

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289725/pcm1861-md2-md5-input-high-level-at-no-iovdd

器件型号:PCM1861

您好!

我们的客户询问在无 IOVDD 电源的情况下、输入 MD2、MD5=3V 是否会损坏或降级 PCM1861。  您能否告诉他 PCM1861在此类应用用例中是否会造成问题?  在这种情况下它是否使 MD2、MD5到 IOVDD ESD 二极管导通?

一定要感谢您能与他共享 MD2、MD5输入等效电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    流入 MD2、MD5的电流是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    感谢您的答复。 但客户不知道当前编号。 您能告诉我们 允许流入 MD2、MD5的最大电流吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    流经引脚的最大电流为5mA、如果超过该电流、ESD 二极管将钳制。 (10.1.5 d/s)

    此外、d/s 未明确表示会发生任何降级、但此条件与 d/s 中突出显示的电源序列冲突、需要为所有3个电源轨供电、然后才能淡入音频数据序列。 因此、简单来说、我建议在任何模拟输入之前使电源保持稳定。

    此外、如果 AVDD 或 DVDD 电源可用、您可以将 IOVDD 接地。 (10.2和11.7的 d/s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    非常感谢。  

    听起来此应用可能是 ESD 二极管钳位用例。 在此基础上,我将作如下答复。

    1.客户应将输入电流限制为小于5mA。

    2.客户还应保持数据手册中11.4的加电顺序。

    此致、