This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:DSP 编程

Guru**** 2818165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290308/pcm3168a-dsp-programming

器件型号:PCM3168A

大家好、

我们的 DSP 可以对每个模拟输出所需的截止频率进行编程吗?  

例如、输出 A 截止频率为250Hz、输出 B 截止频率为2K。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、该器件没有 DSP、滤波器不可编程。

    此致。