This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:在 AVDD=3.6V 时的满量程输入电压

Guru**** 2526550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290206/tlv320adc5140-full-scale-input-voltage-at-avdd-3-6v

器件型号:TLV320ADC5140

当此 IC 在 AVDD=3.6V 下运行时、满量程输入电压会发生什么情况? 请回答有关差分输入和单端输入的问题。

如果我使用稳定电压源、AVDD=3.6V 时是否会有任何操作问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasugai-San:

    当 AVDD=3.6V 时、满量程信号不应产生任何影响。 请注意、3.6V 是建议运行条件下的最大 AVDD 值。

    此致、