This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于语音频带有源滤波器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291402/for-voice-band-active-filter

主题中讨论的其他器件:OPA1679

 用于语音频带应用的有源滤波器(OPA1679)的电阻值和电容值的选择是否有任何下限和上限限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    有源滤波器本身没有此类电阻值限制、但其他因素限制了选择:

    对于低值电阻器、您必须考虑输入源的电流驱动能力、OPA1679输出电流驱动、THD 失真以及封装内的功率耗散引起的结温升高。  
    2.对于高阻值电阻器,您必须考虑电阻器本身的热噪声:Vn =sq-RT (4kTR)。  

    这意味着1kohm 电阻器的功耗为~4nV/sq-rt-Hz、 100k 电阻器的功耗为~40nV/sq-rt-Hz、等等。