请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OPA1679I 已在编解码器的麦克风输入与 ADC 之间连接3个全差分运算放大器、1个用于 HPF、2个用于 LPF、3个用于增益控制。 瞬态响应显示相对于输入反向的输出相位。 它会产生什么影响? 还是应连接另一个运算放大器以使输入和输出相位相同?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vinay。
Unknown 说:1用于 HPF、2用于 LPF、3用于增益控制。 瞬态响应显示相对于输入反向的输出相位。 [/报价]您能给我们展示一下 BPF 和增益级的原理图吗? 我不知道您使用了哪些类型的有源滤波器来配置这些阶段。 大多数现代运算放大器不存在相位反转问题、例如 OPA1679和许多其他运算放大器。
更多信息、请参阅以下演示的第28页。
此致!
雷蒙德