This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:有关 MUTE 引脚原理图的问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291245/tpa3118d2-q1-question-about-the-schematic-of-mute-pin

器件型号:TPA3118D2-Q1

尊敬的 TI 专家:

上次我请求审阅我的客户的原理图。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271855/tpa3118d2-q1-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

他们对第1个样本进行了测试、发现在电源关闭时有噼啪噪声。

他们喜欢用一种方法来消除它。

它们去除了 C61、POP 噪声消失了。

1.可以移除 C61吗?

2.在 EVM 中,没有其他元件,甚至没有电阻,但在数据表中,有用于 MUTE 引脚的100k Ω 下拉电阻。

可以移除 EVM 等 R68电阻器吗? 它是否必不可少? 建议值是多少? 220 Ω 还是100k Ω?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

     为了最大程度地减小电源关闭杂音,我们建议先关闭放大器(SDZ 1---> 0 ),然后关闭 PVCC。  

    我看到 SDZ 由外部逻辑控制。 因此请在断电前再次确认 SDZ 处于低电平。

    可以移除 C61。  

    断电时、SDZ 和 MUTE 引脚状态是什么? 请确保在电源关闭之前/之后 SDZ 为低电平且 MUTE 为高电平。

    R68首选100千欧姆、与 EVM 板相同。

    此致、

    德里克