This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2C 总线规范。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290444/tas5825m-i2c-bus-specifications

器件型号:TAS5825M

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们希望确认 TAS5825M 的 I2C 总线。

I2C 规范(NXP 的 UM10204)的定义如下图所示:

在快速模式下、指定了 tr 和 tf 的最小值、但在标准模式下、未指定 tr 和 tf 的最小值。

但是、TA5825M 数据表指定了快速模式和标准模式下 tr 和 tf 的最小值。

我有两个问题。

(1)标准模式下 tr 和 tf 的最小值是否为 A 拼写错误?

(2)如果无法满足 tr 和 tf 的最小值、是否会出现任何问题?

我知道有一个问题, tf / tr 是慢的,但我不明白问题是什么,当它是快速的,所以我会很感激任何建议。

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 mm

    如果 i2c 正常工作、则即使 tr 和 tf 也比数据表中的值快。 这没有问题。

    但您只需要关注的是 EMC、如果它也没有问题、那么您无需关注最小值。

    塔克

    热塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jese。

    感谢您介绍 TA5825M/I2C tf   数据表中指定的标准模式 tr 总线中的最小值。

    我知道您不需要担心 I2C/I2C 的最小值 tf、但我认为最好修改数据表以符合 tr 标准。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高、MM

    非常感谢您的评论。

    我们将向相应的团队提交请求。

    塔克

    杰西