This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:短路反应时间

Guru**** 2460930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291151/tlv320aic3109-q1-short-circuit-reaction-time

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

您好、团队成员:

我们对于 TLV320AIC3109-Q1中的短路响应几乎没有疑问。

1.在 接地短路时编解码器关断的反应时间。

2.在电池短路时编解码器关断的反应时间。

3.在检测多大的电流之后,编解码器会在麦克风输入对电池短路的情况下关闭。

4.麦克风输入之间发生短路时、编解码器关断的反应时间。

5.检测到多大电流后、编解码器将关断、以防麦克风输入之间发生短路。

6. 直到什么电压直至电池短路工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    短路保护仅限于 HP 输出、因此您的问题3 4和5不适用。

    您能否说明您提到的2号和6号电池/针脚是什么?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我询问这些关于 Pin #12和 Pin #13的问题、即麦克风输入信号。 请告诉我、这些引脚是否有任何短路保护措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    麦克风输入信号上没有短路保护。 仅在 HP 输出引脚上提供短路保护。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您提供的信息。 您能否告诉我、上述引脚对地短路和对电池短路时可能发生的最坏情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入引脚直接短接至 GND、它们将从内部 ADC 偏置中灌入电流。 这不一定会损坏器件、因为它不违反绝对最大值表。

    如果电池电压低于 AVDD、则电池短路不会损坏器件。 如果电池短路导致输入电压大于 AVDD+0.3V、则器件将损坏。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的反馈。