This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:短路反应时间

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291149/tas2505-q1-short-circuit-reaction-time

器件型号:TAS2505-Q1

您好、团队成员:

我知道 TAS2505-Q1中有针对接地短路、电池短路和扬声器端子间短路的保护。 我想知道以下细节:

1.扬声器在接地短路时关机的反应时间。

2.在电池短路的情况下,扬声器关闭的反应时间。

3.在检测到多大的电流之后,扬声器会在扬声器对电池短路的情况下关闭。

4.扬声器在端子间短路时的关机反应时间。

5.在多大的电流检测后,扬声器会关闭,以防扬声器端子间短路。

6.短接至电池耐受电压24V 或仅直至 SPKVDD。

请您告知我们,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    短路保护高达 SPKVDD 电平、较高的电压可能会损坏器件。
    我将查看当前级别和时间的具体细节、下周再来。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的初始反馈。 请您尽快提供信息、因为我们处于设计冻结阶段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    OCP 峰值电流为~1A、反应时间为~1uS。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的反馈。