This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:规格检查

Guru**** 2551780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291478/tpa2028d1-spec-check

器件型号:TPA2028D1

您好

能否将 TPA2028用于两款产品?

一组扬声器连接至2W/WLAN 4Ω(设置最大值<2.5W)

另一组连接至扬声器1W/PWM 7Ω(设置最大值<0.02W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我假设 TPA2028D1每次仅连接到其中一个扬声器、对吗?
    此器件应该适用于此应用。 从数据表中的图15 (8Ω)和16 (Ω)您可以看到、THD + N 在分别为1W 和2W 时仍然很低。 对于7Ω、在给定的 THD + N 等级下、与8Ω 相比、您可以预期会有稍高的功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师